This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:TLV62595软启动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003610/tlv62595-tlv62595-softstart

器件型号:TLV62595

专家、您好!

在测试 TLV62595上的上电行为时、我们发现当输出电压接近目标电压时、存在两个阶跃电压。

症状 不仅出现在单电源轨上、还出现不同的电压设置、包括1.1V、1.2V 和2.2V。

加电曲线与 我们在数据表中看到的曲线不同。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是否是您的系统的问题?

    您能否将 PG 信号添加到波形中?

    此测试中是否使用了电子负载?  您可以在没有电子负载的情况下尝试吗?  它们在启动测试期间经常出现错误行为。

    您的波形看起来与 D/S 不同、只是因为 V/div 比例不同。  您无法在 D/S 波形上看到这种类型的详细信息。

    Chris