This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:引脚搭接检测问题

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001816/tps53688-pin-strap-detection-question

器件型号:TPS53688

大家好、

我正在与客户合作开发 TPS53688 + CSD95410项目。 现在、他们收到了一些有关引脚搭接检测逻辑的问题。  

它在数据表中航行、我将短接上部电阻器、然后测量低侧电阻器。 您能否告诉我们内部电路是如何工作的? 我们与客户进行了一些测试、波形如下所示。  

图1上侧/低侧电阻为43.2k /20k。 图2上侧/低侧电阻为26.1k/20k。 从上升到下降侧值检测的时间为~8ms 但是、图1显示了检测波形值得到的差异为60mV。  

图3是另一个项目上的另一个 TPS53688、上侧/低侧电阻为1.2k/20k。 它的检测值为~1.3V、从上升到下降侧值检测的时间为~4ms

由于所有低侧电阻都是20k、为什么会有不同的值? 为什么从上升到低侧电阻值的时间检测时间是差值?

您能否帮助解释内部工作逻辑以帮助更好地了解检测电平差异和时间差异?

图1.

图2.

图3.

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表说明(我写过...) 这里已过时。 VR13系列控制器实现了高侧电阻短路。 对于 TPS53688、它略有不同。  

    总共有8位从 ADDR 引脚解码。 引脚电压为5位、低侧电阻器为3位。  

    加电时、ADDR 引脚将上升至 Vref *(ADDR 引脚上的分压比)。 PMBus 地址由原始引脚电压的模数转换确定。 调用此 V1。  

    然后、根据引脚电压、控制器将 ADDR 上拉至 VREF、或通过15k 电阻下拉至 GND。 这就是为什么您看到引脚电压有时上升、而其他时间下降的原因。 当内部电阻器被打开时、它将进行另外一个模数转换、称为 V2。  

    然后、5位地址来自 V1电压到地址的直接映射。 低侧电阻值是根据(V2-V1)之间的差值以及引脚是上拉还是下拉计算得出的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好、感谢 您的详细回复。 我还有一个问题,“根据引脚电压, 控制器将把 ADDR 上拉至 VREF,或通过15k 电阻下拉至 GND”,那么该引脚电压的范围是什么? 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ADDR 上拉至 VREF、因此满量程为1.5V。

    当 V1测量值(Vref *外部分压器分压比、无内部电阻器)大于750mV 时、测量 V2前激活内部接地电阻。 因此、您将看到:  

    v2 ~= Vref *[RBOT||15k]/([RBOT||15k]+ Rtop)

    当 V1测量值小于750mV 时、测量 V2前激活 VREF 的内部电阻。  

    v2 ~= Vref * Rbot /(Rbot +[Rtop || 15k])