大家好、
我正在与客户合作开发 TPS53688 + CSD95410项目。 现在、他们收到了一些有关引脚搭接检测逻辑的问题。
它在数据表中航行、我将短接上部电阻器、然后测量低侧电阻器。 您能否告诉我们内部电路是如何工作的? 我们与客户进行了一些测试、波形如下所示。
图1上侧/低侧电阻为43.2k /20k。 图2上侧/低侧电阻为26.1k/20k。 从上升到下降侧值检测的时间为~8ms 但是、图1显示了检测波形值得到的差异为60mV。
图3是另一个项目上的另一个 TPS53688、上侧/低侧电阻为1.2k/20k。 它的检测值为~1.3V、从上升到下降侧值检测的时间为~4ms
由于所有低侧电阻都是20k、为什么会有不同的值? 为什么从上升到低侧电阻值的时间检测时间是差值?
您能否帮助解释内部工作逻辑以帮助更好地了解检测电平差异和时间差异?
图1.
图2.
图3.
此致、
将会