This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:与 TPS568230的区别

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003594/tps51396a-differences-from-tps568230

器件型号:TPS51396A
主题中讨论的其他器件:TPS568230

您好的支持团队、
请告诉我 TPS568230和 TPS51396A 之间的差异。

我认为有以下几点、这些是正确的吗?

                 TPS568230  TPS51396A
输入电压(最大值)            18伏         24V
强制 CCM          是的          否
断续保护      是的          否
闭锁保护    否           是的
IVIN (典型值)           105uA        90uA
VENH (典型值)          1.31伏        1.2V
VENL (最小值)          0.95V        0.8V
VENL (典型值)          1.11伏        1.05V

如果有其他人、请告诉我。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    是的、您回答正确。 此外、多个引脚的建议额定值和绝对额定值不同。 您可以参阅数据表中的表。

    谢谢、

    Andrew