This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:最高启动电压参考

Guru**** 2511085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003451/ucc28600-highest-start-up-voltage-consult

器件型号:UCC28600

大家好、

客户咨询在此处使用 RSU 时最高的启动电压是多少? 我注意到 VDD 的 Vmax 约为32V。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    32V 是 VDD 引脚允许的绝对最大电压,而典型 VDD (on)电压为13V (max 15.3V),因此在理论上,一旦输入电压高于13V,控制器就可以启动。  我是否可以询问客户为何要求最高启动电压?   由于 VDD 引脚和内部26V 齐纳二极管上串联了一个 RSU,因此只要选择了合适的 RSU,就不会限制高电压  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢您的回复。 客户计划使用我们的器件实现900V 高电压启动。 但我们的 d/s 在这里不提供 RSU 的选择指南。 您能在此处提供有关如何确定 RSU 的评论吗?  

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    RSU 的设计应考虑系统的开机延迟、系统的待机功耗,客户的系统有所有规格。

    最大上电延迟发生在最小输入电压下,然后 RSU 和 VDD 电容形成 RC 时间常数,VDD 从0V 充电到 VDD_ON 的时间是延迟时间。  而最大的待机功耗是在最大输入电压下发生的。 (VIN_MAX-VDD)^2 /RSU =输出电容, 有两个设计标准可以确定 RSU 值。  

    谢谢。