This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:在无电压钳位的情况下运行

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003444/tps2660-operation-without-voltage-clamp

器件型号:TPS2660

您好!

我们在电路中设计了 TPS26600、但由于电流器件短缺、无法使用该器件型号。 我们想知道是否可以使用 TPS26602并以某种方式禁用电压钳位、以便它仍能在48V 下运行? 数据表并不明确。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garth、

    感谢您联系我们并关注 TPS2660x。  TPS26602无法禁用过压钳位功能。 因此、它无法在48V 输入下运行。 我们将通过私人消息或电子邮件与 TPS26600的交货周期进行通信。 我正在 E2E 中向您发送朋友请求。 请接受。