This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:如何关断 UCC28740 (反激式)以实现零功耗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003369/ucc28740-how-to-shutdown-ucc28740-flyback-to-achive-zero-power-consume

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28730

是否有任何 使用 UCC28740的开/关控制反激的方法

电源输入为200V DC, 需要进行开/关控制,以便在关断状态下获得零电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    Ucc28740无法实现零待机功耗,即使您将 VDD 下拉至低于 UVLO 电压,也会有~250uA 的启动电流尝试为 VDD 充电。  同时保持控制器处于待机状态、可以实现更低的功耗。  

    对于“零待机功耗”,我们建议使用 UCC28730,它可实现小于5mW 的待机功耗。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您关注 UCC28740反激式控制器。

    遗憾的是、UCC28740不能被设计为关闭和打开。  即使您接地或打开了 VDD 路径、连接至200V 的 HV 引脚也会自动尝试启动。 为了确保几乎为零的输入电流、您需要同时对 VDD 电容放电并 打开连接至200V 输入的 HV 引脚路径。

    此致、
    Ulrich