This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670:该直流/直流转换器的输出电压高于预期

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003307/lm3670-the-output-voltage-of-this-dc-dc-converter-is-higher-than-expected

器件型号:LM3670

根据数据表、整个额定工作温度范围内的最大输出电压应为1.2V + 4%= 1.248V、但在室温下测得的电压非常接近1.33V
该器件在通过安全完整性等级(SIL)认证的产品中使用了大约3年、因此 MCU 会定期测量该电压、但最近我们发现、由于该电压超出容差范围、因此设置了诊断标志。 在我们的固件中设置诊断标志的阈值为1.28V
由于此设计本身也是安全的、因此我们需要限制此电路板中的电容、因此 Cin 仅为1uF、L1 = 10uF、Cout 为1uF + 5 x 0.01uF。 电容低于数据表中指定的值、但典型负载电流仅为1mA、很少达到2mA。 此外、即使在过去3年中使用了相同的电容、他也没有任何证据表明我们以前遇到过此问题。
我们没有观察到由该转换器供电的组件出现任何错误行为、我们只是担心 Vout 超出容差范围、不确定它是否会导致过早的故障。
如果您不认为我们不会面临任何风险、我们只能提高诊断阈值、但首先我们需要从您那里得到合理的解释、说明 Vout 为何不符合数据表中的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    您可以发送原理图吗?

    如果我理解正确、您已经使用了三年器件、现在才发现这个问题。

    这种低 COUT 可能是原因、因为器件不能尊重数据表规格(应通过参考原理图和良好布局进行验证)、但很奇怪、您现在才发现此问题。

    您最近是否对 BOM 进行过任何更改(例如电感器/电容器器件型号)?

    您能否尝试将读取 VOUT 为1.33V 的 LM3670器件放置在"旧" PCB 上(在您开始出现此问题之前构建)、以查看问题是否仍然存在?

    您是否有新样片批号的信息?

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。