This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于用于在半桥时采取高频噪声对策的电容器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003086/ucc28070-about-capacitors-for-high-frequency-noise-countermeasures-when-semi-bridgeless

器件型号:UCC28070

您好!

在半桥电路配置中、应如何使用插入在正常电路配置中用于高频噪声回波的输入电容器(薄膜电容器约为0.1至1.0uF)?
是否也使用了 X 电容器?
在这种情况下、将输入滤波器配置与正常规格和半桥规格进行比较时、是否需要增强半桥电路中的滤波器?

此致、

e2e.ti.com/.../UCC28070Semi-bridgeless-circuit-question.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

     感谢您关注 UCC28070、您需要更多用于无桥 PFC 的 XCAP 和输入滤波器电路。

    下面是有关此应用的参考设计的链接。

    https://www.ti.com/tool/PMP40261