This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:输入电压中断

Guru**** 2510935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003318/lm5067-input-voltage-interruption

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件:TPS23523

电源在-48V 的典型输入电压下运行。 工作电压范围为-37V 至-60V。 系统负载在120W 至200W 之间变化。

我需要在 输入电压中断(-48V 至0V)下测试系统1ms、10ms 或100mS。 需要进行哪些设计更改以确保系统能够承受1ms 至15ms 的电压中断。

提前感谢您的支持。