This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304A:TPS40304与 TPS40304A

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304, TPS40304A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003123/tps40304a-tps40304-versus-tps40304a

器件型号:TPS40304A
主题中讨论的其他器件:TPS40304

您好!

我们有一个由 TPS40304降压控制器供电的 PCB 设计。

我们正在考虑将其替换为 TPS40304A、但我不清楚区别... 我在技术数据表上发现的唯一差异是温度范围(TPS40340上为40º μ A 至125º μ A、TPS40304A 上为40º μ A 至145º μ A)和电压基准(TPS40304上为600mV、TPS40304A 上为591mv)。

我是否遗漏了任何差异?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不可以、这些是 TPS40304和 TPS40304A 之间的差异。

    TPS40304A 的设计和发布旨在提供与早期 TPS4019x 系列器件的反馈兼容性、该系列器件还使用了0.591V 基准电压、同时为在高温环境下需要大电流的应用提供额外的高温裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Peter!