This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:充电时出现高温和低温保护问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002556/bq25170-high-and-low-temperature-protection-problem-when-charging

器件型号:BQ25170

您好、先生、

我们的新项目导入了用于电池充电的 BQ25170、发现它与高温和低温保护测试期间的规格理论值有很大不同、尤其是在低温条件下。

我们希望低温保护点可以调整到0°C 以上、高温大约55°C、但 发现 测量值和 理论值之间存在较大的间隙。  比较后、我们 选择 温度系数为3380和3950的10K NTC、并尝试 添加串联电阻、但没有一 个解决了这个问题。

您能帮您找出问题的原因吗? 我在 下面的中添加了测试数据和 R-T 比较表、希望它能为问题分析提供一些帮助。

e2e.ti.com/.../BQ25170-testing-data.xlsxe2e.ti.com/.../SDNT1005X103F3950FTF-thermal-R_2D00_T-comparison-table.pdf

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    我将查看您的文件、您可以在本周结束前收到回复。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    我通过 bq25170 TS 的计算器运行了您的 NTC、 结果接近于您看到的结果。

    在确定阈值三点时、还必须考虑电压 阈值和热敏电阻偏置电流的容差。

    我随附了计算器供您自己使用。 请注意、我的结果只是估计值。  为了获得最准确的答案、您应该将 NTC 在每个温度下的最小/标称/最大电阻值放入表中。

    e2e.ti.com/.../1777.TS_5F00_design_5F00_bq2517x.xlsx

    此致、

    Nick