This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:可识别 REG0x37寄存器特性

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003101/bq24780s-reg0x37-register-characteristic-discerption

器件型号:BQ24780S

大家好、

BIT11和 BIT1之间存在冲突。 这些位是否只读 R/W? 写入这些位是否 会生效?

如果 IC 处于升压模式、BIT1被设置为1、然后频繁地将0写入此位、将发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

     

    很抱歉造成混淆。 这些位是只读的、因此无法写入这些位并更改其值。 图12应将这些位标记为 R、而不是 R/W

     

    此致、

    Angelo