This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:我的帐户担心通过 TPS7A8300ARGRR 的任何输出功能更改电压

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003023/tps7a83a-my-account-concerns-that-it-is-possible-to-change-the-voltage-by-any-out-function-of-tps7a8300argrr

器件型号:TPS7A83A
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300

我是小岛筑岛,他是全国妇女理事会的安哥拉武装部队。

我的帐户担心电压可能会通过 TPS7A8300ARGRR 的任何输出功能改变。

 

我认为这是正确的。

TPS7A8300可使用外部/内部匹配的任意输出反馈电阻器网络来设置输出电压。

ANE-OUT 引脚为引脚2 -5、当它们接地(或被激活)时、将生成电压。

这意味着、由于 VOUT = VNR/SS×(1 + R1 / R2)、考虑到可编程输出电压为0.8-3.95V、实际值为0.8V 至3.95V

数据表第21页中编写的。

 

但是、我也认为、当 LILO (低输入、低输出)时、客户应该注意网络的范围、我应该注意这一点。

将任何 ANY OUT 引脚连接到 SNS (即输出电压感应输入引脚)可以通过降低 R1来提高内部反馈网络的分辨率、但会减小网络的范围。

 

我的理解是否正确?

请告诉我任何意见。

 

此外、减小网络范围的含义是什么? 尽管这意味着、即使我们为 LILO 激活低 ANY 输出程序引脚、添加输出电压电平也会受到限制或降低。 这也意味着总可编程电压电平也将降低。 正确吗?

 

最好的,小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukima-San、

    您对数据表的审查非常好、因为您对 ANE-OUT 引脚工作原理的了解是正确的。 正如您提到 的、如果它们将其中一个 ANY 输出引脚连接到 SNS、则可以提高分辨率(最小步长)、但分辨率的降低会限制输出可以设置为多高的电压。  

    -Kyle