This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:与 Q1版本比较

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003159/tps746-comparing-with-q1-version

器件型号:TPS746

您好!

输出电压设置为1.8V 时、TPS74601是否几乎与 TPS74618-Q1具有相同的特性?

此致、
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、  

    是的、器件将具有相同的值、请记住、用于设置可调版本输出的外部电阻分压器与固定电压器件相比会产生少量的误差。 这是因为固定电压器件内部有电阻器、可提供非常好的电阻器匹配、但最终这是一个微小的差异。  

    -Kyle