This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:RT/CT 引脚外部组件选择

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003259/uc3843-rt-ct-pin-external-component-selection

器件型号:UC3843

大家好、  

只需检查为什么 RT 值和 CT 值选择存在限制。 它是否受 RT/CT 引脚上的最小电压和 RT/CT 引脚上的最小电压的限制? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT 和 CT 形成时间常数。 如果常数太小、则需要内部其他电路更快的响应、这可能是不好的。 过大、有些电路不能等待。 因此、就时间而言、IC 设计存在一定的范围限制。

    实际上、数据表的图10提供了该常数的验证值和建议值。 不建议在图外、因为操作可能不符合预期或根本无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 UC3843 RT/CT 引脚、CT 由(VREF-VRTCT)/RT 充电、因此充电电流必须由 VREF 拉电流能力提供。 将 kΩ RT 限制为5 μ s、将充电电流限制为~1mA、这是 VREF 稳压器的安全值。 CT 通过 RT/CT 引脚内部的有源下拉电阻器放电、方框图中显示的"OSC"块、数据表中的图12。 灌入 RT/CT 引脚的放电电流 I 可通过以下公式得出:i=CT*dV/dt。 如果 CT 过大、进入 RT/CT 引脚的电流对于内部有源下拉电阻过高、这就是我们将最大 CT 限制为100nF 的原因。 确保客户遵循 UC3843数据表中显示的 RT、CT 限制。 选择超出建议限值的 RT 或 CT 值可能会导致振荡器和/或栅极驱动信号行为错误或内部振荡器损坏。 如果对 UC3843振荡器行为的更多细节感兴趣、请查看 SLUA173。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M