This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VTT 电压必须高于0.54V

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003062/tps51200-vtt-voltage-must-be-higher-than-0-54-v

器件型号:TPS51200

工程师好:  

  

关于"slua886":

  假设低位线的数量大于高位线的数量、则净 VTT  电流从终端流出、VTT  电压低于 VDDQ/2。 根据计算、要使 高位线路上的 VIN 高于逻辑高电平阈值(VREF  + 125mV = 1.025V)、VTT  电压必须高于0.54V

  为什么 是0.54V? 如何  计算?

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    当 Q1导通且 Q2关断时、VIN 必须高于 VREF+125mV=1.025V。

    VIN=VTT+(VDDQ-VTT)*RT/(RT+RS+RON)=VTT+(1.8V-VTT)*25/62 > 1.025

    因此 VTT>0.540625V

    此致、

    Weidong