This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:使用 LED 和微控制器监控 CHG 和 PGOOD

Guru**** 2534890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003016/bq24074-monitoring-chg-and-pgood-with-both-led-and-microcontroller

器件型号:BQ24074

你好

我希望能够使用 LED 和微控制器(至少用于原型设计)监控 CHG 和 PGOOD。 这种设置是否有意义? OUT 为 BQ24074输出、3V3为 LDO 的输出(由 BQ24074供电)。 如果仅使用 LED 进行监控(通过 OUT 电压防止损坏微控制器输入引脚)、则使用0r 跳线将 LED 从微控制器上断开。

当 CHG 为高阻态时、微控制器引脚上的电压应为3V3、LED 不应开启(因为 LED 的电压为 OUT-3.3 < LED 正向电压)。 当 CHG 为低电平时、微控制器上的电压应该为低电平并且 LED 应该打开。

在 CHG=High-Z 的情况下、流入 LDO 的反向电流是否会成为问题? 我想不会、因为 LED 正向电压不会满足、所以没有电流流入3V3? 最后、当 OUT=VBAT=3.3至4.2时、情况是否会发生任何变化?

这些是我想使用的 LED、2.1V 正向电压: https://www.digikey.com/es/products/detail/LTST-C190YKT/160-1184-1-ND/269256?utm_campaign=buynow&utm_medium=aggregator&curr=usd&utm_source=octopart

提前感谢!

最棒的

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我认为这应该是好的。  

    此致、

    Anthony Pham