This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:LP873347和 TPS6521825:关闭时 PMIC 是否会导致电压尖峰?

Guru**** 2507505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003008/tps6521825-lp873347-and-tps6521825-will-either-pmic-cause-voltage-spikes-when-shutting-down

器件型号:TPS6521825

您好!

我正在考虑使用 LP873347和 TPS6521825为 i.MX 8M Mini 处理器供电。 为此、先前评估的 PMIC I 存在奇怪的情况、在这种情况下、当命令 PMIC 关闭时、它会导致输入电压轨(为 PMIC 供电的电源轨)出现尖峰。 我在 这里写下了有关这个问题的文章:https://community.nxp.com/t5/Power-Management/PF8200-VIN-spikes-when-shutting-down/m-p/1251606。 我还将附上该问题的示波器屏幕截图。

这种"奇怪"让我头痛不已、因此在我选择新的 PMIC 之前、我想我应该问: LP873347或 TPS6521825是否表现出这样的行为? 在任何情况下、命令任一 PMIC 关闭都会向输入电压轨反馈电流? 或导致输入电压轨上出现电压尖峰?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这种行为适用于任何器件、但最好为每个器件测试 EVM、以确保您的系统不会出现任何问题。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    感谢您的回复。 这也是我的计划。 我不希望大多数 PMIC 器件表现出这种行为、但我将测试 EVM 以确保。