This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关断模式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003059/bq76942-shut-down-mode

器件型号:BQ76942

您好、Matt、

感谢你的帮助。

除了 DeepSleep 之外、我还需要使用关断模式来完成设计。 对于关断模式、我只想手动进入和退出。

要进入该模式、我只需发送关断命令或拉高 RST_SHUT 引脚超过1秒、对吧?

要退出、只需 TS2唤醒还是 LD 唤醒?

我有一个问题、 对于 VwakeonLD 电压、它仅为1.45V、LD 引脚上的噪声可能会唤醒芯片。

我的理解是否正确?

BTW、当我将芯片设置为睡眠模式时、CHG FET DIRVE 将被禁用。 如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    要进入该模式、我只需发送关断命令或拉高 RST_SHUT 引脚超过1秒、对吧? 是的、没错。

    要退出、只需 TS2唤醒还是 LD 唤醒?  我的理解是否正确? 正确- TS2或 LD 引脚可用于唤醒器件。 LD 引脚在关断模式下具有80k 下拉电阻、因此这应防止意外唤醒。

    BTW、当我将芯片设置为睡眠模式时、CHG FET DIRVE 将被禁用。 如何设置? FET 选项寄存器中有一个[SLEEPCHG]位。 设置此位将在睡眠模式期间启用 CHG FET。 默认情况下、该位设置为零以节省功耗。

    此致、

    Matt