This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:SYNC 引脚所需的电流

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002610/lm5022-current-required-for-sync-pin

器件型号:LM5022

大家好、

客户使用1.2MHz 的外部时钟作为开关频率。

  它们需要 从时钟源施加多少电流? 该原理图与数据表的7.4.1相同。

我认为他们需要驱动阻断电容器、如何计算?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    我将与 LM5022的设计人员进行交谈、并与您联系。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    外部时钟的频率为270kHz、Rt 为83k Ω、以205kHz 的频率进行切换。

    在这种情况下、您是否能够估算所需的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    他们将使用哪种情况? 1.2MHz 或270kHz 或两者皆有?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    抱歉。 正确的外部时钟频率值为270kHz。 1.2MHz 是我的误解。

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    好的。 感谢您的确认。 我会在收到反馈后立即通知您。

    谢谢、

    银城