This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:DC-link 过压保护

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002625/ucc25600-dc-link-over-voltage-protection

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256404

您好!

我正在设计2kW 全桥 LLC 电源。 正如  电源管理论坛(链接)之前的问题之一所讨论的、我使用的 UCC25600更适合用于模拟控制的全桥 LLC。 我的问题是如何实现 直流链路过压保护、这与 UCC256404中的 BLK 引脚类似。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi

    要使用 UCC25600实现直流链路过压保护、您需要使用外部比较器将直流链路电压与基准电压进行比较、如果直流链路电压高于基准电压、请使用比较器的输出电压将 VCC 引脚拉低、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng、

    非常感谢您的回答。  

    我是否可以使用   UCC256404对   全桥 LLC 进行模拟控制? 还是仍然强烈建议 使用 UCC25600?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi

    不可以、UCC256404仅用于半桥 LLC。 全桥 LLC 需要使用 UCC25600。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、 Yunsheng。

     全桥 LLC 的此参考电路 (2570.Schematic prints.pdf)是否 是参考设计的一部分 ? 还是单页 原理图 设计?

    感谢 您的支持。

    最棒的

    梅赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi

    您所附的原理图只是单页原理图设计。 我建议参考以下参考设计:e2e.ti.com/.../UCC25600-Full-BridgeA_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您、Yunsheng。