This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:OCP 功能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22950, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002774/tps22975-ocp-function

器件型号:TPS22975
主题中讨论的其他器件: TPS22950TPS22919

您好、先生、

我们是否知道 TPS22975的过流保护、

在 6A 的速率电流下、保护行为是什么?

2.如果关机,是否有恢复功能? 还是必须再次上电?

3.是否有输出短路保护? 短路的工作原理是什么?

感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TPS22975没有任何过流保护。 如果存在大的电流拉、则无法钳制电流或关闭电流。 这种大电流可能会损坏器件。

    2.热关断后、开关将在被数据表中指定的关断迟滞值冷却后自动再次打开。

    它没有任何输出短路保护。 我们提供 TPS22950和 TPS22919等具有这些特性的器件、但它们具有较低的电流能力。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复和帮助。

    因此、我们应该找到用于钳制或限制 OCP 保护的电子保险丝类型、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    请参阅本文档的第4页、了解哪些系列可提供哪些保护: https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf?ts=1621609551769 

    电子保险丝或高侧开关可能是潜在的选择。 如果您有暂定选择、请在 E2E 上发布新问题、以便在需要时获得最快的支持。

    谢谢、

    Shreyas