This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV700和 TPS60400

Guru**** 2811665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998418/tlv700-tlv700-and-tps60400

器件型号:TLV700
主题中讨论的其他器件:TPS60400

下午好!


我正在尝试在 PSpice for TI 中模拟电路、但无法获得结果。 我想知道我的行为是错误的、如果你能提出一些建议、

下面我要附上我的方案:



另一方面、我想知道两个组件的一些配置:TLV700和 TPS60400。 我想知道、在输入为3.3V 或5V 时、是否可能有3或3.3伏(TPS60400为-3或-3.3伏)的电压和输出。 我认为、对于3.3V 输入、它们将分别为我提供3.3V 和-3.3V 电压(如果我错了、请告诉我)、但我对5V 电压的影响犹豫、则会提供3.3V 和-3.3V 电压。 此外、我还想知道我应该使用哪种电容器来滤除 IC 的输入电源、无论是陶瓷电容器还是钽电容器。

我正在等待您的指示、并愿意了解您能向我解释的任何内容、我是一名电子学新手。 提前感谢。

您好!

伊凡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    当您尝试仿真时、PSPICE 是否会发送任何错误消息?

    针对的不同电压选项:

    TLV700 https://www.ti.com/product/TLV700#design-development##design-tools-simulation

    TPS60400 https://www.ti.com/product/TPS60400#design-development##design-tools-simulation

    最棒的

    Juiette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉、回复太晚了。 我更新了我的计划、但仍然有问题。 下面是尝试仿真电路时所附的日志文件和一些图像。

    e2e.ti.com/.../log-file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    感谢您提供此信息。 我将与一位同事一起查看这一点、看看问题可能是什么。  

    我将在明天跟进更新。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    因此、我能够与一位同事进行讨论、这就是我们能够看到的:

    -问题似乎出在 U4组件中,这意味着您可能需要联系交换转换器所有者以解决该特定错误。  


    但是、由于我们传统模型的编写方式、我们不确定该模型最终是否会收敛/工作。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、您想告诉我与 U4类似的任何组件吗? 任何可通过3.3V 输入提供-3.3V 电压的 IC (可用于 PSpice 或 PSpice for TINA)? 再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    U4是一款开关转换器、您必须向团队索要类似的 IC。  

    最棒的

    Juliette