This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:更换 LD5760GR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28701, UCC28631, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002687/ucc28631-replace-ld5760gr

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件:UCC28701UCC28782

你(们)好  

 UCC2863X 可以替代 LD5760GR、还是有其他类似的 IC 可以替代它、谢谢。

e2e.ti.com/.../LD5760GR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2863x 具有一系列器件。 它们中的一个是否适用于您的应用?

    UCC28631是 PSR 反激式控制器。  UCC28701也适用于您的应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我的客户需要 IC  构建 X-Cap 放电

    您可以向我推荐 SSR 反激式 IC 吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2863x 系列是我们具有 X 电容器放电功能的 DCM 反激式控制器。

    UCC28782 ACF 具有 X 电容器放电功能、但它们不能替代 UCC28631。

    此致、