This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:与 BQ25790的差异

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003075/bq25792-the-difference-to-bq25790

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047BQ25790

数据表和封装中所述的差异。 它们之间是否还有其他差异?  在 TIDA-050047中、有以下几个字:

BQ25792是一款用于1-4节锂离子和锂聚合物电池的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件。 该充电器采用窄 VDC 架构(NVDC)、即使电池完全放电、也能将系统调节至最小值。 此外、BQ25792还支持通过 D+和 D-进行输入源检测、与 USB2.0、USB3.0电力输送、非标准适配器和高电压适配器兼容。 BQ25790具有双输入源选择、USB OTG 支持和集成式16位多通道模数转换器(ADC)、是一套完整的充电解决方案。

您可以看到、BQ25792在前、但 BQ25790突然出现、这让我觉得如果不是拼写错误、他们的功能可能会有一些差异。  BQ25790是否是*完整的*充电解决方案,但 BQ25792不是?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个拼写错误。  WCSP 中的 BQ25790和 QFN 中的 BQ25792使用相同的芯片。  BQ25792缺少 IBAT 和 BATN 引脚、但除此之外、VBUS OVP 默认设置相同。

    此致、
    Jeff