This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:拔下适配器时报告输入故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002185/bq24259-report-input-fault-when-unplug-the-adaptor

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ25601

您好!

在我拔下 BQ24259的适配器后、我们发现 REG09=0x10几秒钟。

它将在几秒钟后返回到0x00。

但我不知道为什么它会报告输入故障、我猜是器件只会在插入适配器时对输入进行限定、只有在限定过程中、我们才会判断输入是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表中找到一句话、说拔下适配器时 REG09将为0x10。

    然后、我想知道它可以持续多长时间?

    我们尝试读取该寄存器两次以确定故障是否真实、第二次读取比第一次读取晚500ms、但 REG09仍然为0x10、这意味着它不会被清除。 然后、我想知道 在拔下适配器时、此异常故障报告将持续多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    明天我将进一步了解这一点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    REG09将锁定任何故障状况、因此、如果在拔下适配器时设置了一次故障状况、则故障将锁定、直到您通过主机读取故障状况为止。 在第二个读取中、它将指示当前故障条件。

    如 需更多信息、请查看数据表第8.5.1.5.2节"多读和多写"。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、问题是第二次读取仍然显示故障。

    因此、我们想知道故障何时消失。

    因为当我拔下适配器时、BQ24259报告输入故障是一个错误。 BQ25601等其他器件不会出现此类问题。

    因此、我询问故障持续多长时间、然后我可以在持续时间之后执行第二次读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    通过我的测试、我始终看到位在第二次读取后被清除、拔下适配器并读取故障的整个过程是什么?

    REG09故障保持激活状态没有设定的持续时间、它将锁存第一次读取的任何故障。 唯一的另一个条件是、如果您多次从(不良源或 OVP)设置故障

    此致、

    Wyatt Keller