Other Parts Discussed in Thread: TPS2521
大家好、
我的客户正在尝试使用 TPS25210ARPWR 实现 USB VBUS (5V)输出保护(OVP、OCP)。
电流限制应为0.5A (RLIM=6.65k Ω)。
关于 OVP、需要将其钳位 在6.5V 以内、因此 OVCSEL 引脚将保持悬空。
为了支持 IEC62368-1、当 发生下面定义的故障时、USB VBUS 需要为5V 的 x1.3 、即6.5V。
故障定义:
-生成5V 输入和输出的直流/直流转换器短路。 直流/直流的输入为24V、输出为5V。 因此、如果输入和输出电源轨短路、24V 将施加到 USB VBUS 上。 TPS2521将通过过压钳位来保护 USB VBUS。
您能否检查 TPS2521是否满足上述保护要求?
我的问题是、如果电流限值为0.5A、 (24-5.7)* 0.5 = 9.15W 损耗将在发生上述故障时产生。
在这种情况下 、是否会触发热保护、然后关闭输出?
此致、
Itoh