This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:反极性-高输入电流和过热 EV

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001839/tps25944a-reverse-polarity---high-input-current-and-overheat-ev

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件: TPS25947

您好!

我已经 为 TPS25944A 实现了反极性保护、如 其数据表中所述、并在 本帖子中进行了讨论。  

在正常条件下进行测试时、电子保险丝工作良好、不会过热。  

在 输入极性反转的情况下进行测试时、电子保险丝不会阻止其 输出:

  • 在电子保险丝输出端读取-0.5V (可能与阻塞二极管的压降相关?)、
  • 负载消耗了大量电流、达到电源(1A)设置的限值、
  • 电子保险丝过热(热快照是在上电3秒后拍摄的、之后热量仍在上升)。

问题是什么? 在数据表中、"TPS25944可被用作一个电子保险丝或者理想二极管"、在这种情况下、"内部 FET 阻断反向路径"(从10.3.1.4、第44页)。

感谢你的帮助。

此致、

Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的查询、并将在今天结束时回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    请在输入反极性测试期间分享以下实验波形、使开关 S1保持断开。  

    1)输入电流、2)输出电压、3)输出电流、和4)二极管 D4上的电压(阳极至阴极)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的快速回答。

    这里有一些请求的波形。 我无法提供输出电流、电子保险丝输出通过 PCB 内层连接到多个器件。  

    重要说明:电源将输入电流限制为1A (在本例中、输入电压降低至~3.5V)。 在输入电流限制较高的情况下、会出现相同的波形。

    请允许这样做!

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    感谢您分享波形。 最初工作正常。 但问题是导致这种瞬变的原因、并使所有事情都混乱。 你有什么想法吗? 我也在想。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    请在删除 D3后执行相同的测试。 请缩放并测量初始输入电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek

    最初(触发之前) 未连接电源。 VIN 在电源处、在电路板连接器之前测量(用于开始测试)。

    在这些波形上、Vin 的-12V 和 Iin 的~0A 在 您的红色区域内是正常的(然而、Vd 的~0.3V 令人质疑...)。

    我将看到我可以使用 D3执行的操作、在拆焊过程中不得将其断开、而且我没有所需的工具...

    请允许这种做法有所帮助!

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

     如果您能够在移除 D3后执行测试、请分享波形。 实际上、我没有发现您所分享的原理图有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek

    我无法正确解焊 D3、因此我断开了它以执行测试...

    遗憾的是、问题仍然存在、并且波形是相同的。 当 电压为-1V 时、Vout 看起来会变差、而 D3为-0.5V!

       

    从现在起我可以做什么/测试什么?

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

    对由此给您带来的不便深表歉意。 老实说、我 无法找到这里的问题。 如果您有、是否可以用另一个器件样本替换该器件? 请问 您是否有 TPS25944X635EVM 然后 、我 将尝试探索 是否可以在 EVM 中进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek:

    我有10 个可以 测试的原型、都 有相同的问题。 另一方面、我没有 任何 TPS25944X635EVM 可用于试验...

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我是否可以知道在哪里施加负电压? 我认为它位于节点+12V-IN/2.1A 和+12V-RTN/4.3A 之间。 如果我的回答正确、则+12V-RTN/4.3A 网应连接到 D4阴极、而不是器件接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    负电压施加在+12V 输入和 GND 之间(来自  电路板的电源连接器)。

    +12V RTN 用于测量 D4压降并计算流经电子保险丝的正确电流、该电流来自+12-MON 电压。

    这种缺失的精度是否能帮助您找到我的错误!

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    可能是12V-RTN 保持在0V 或系统中的某个正电压。 请将此节点保持完全断开或与器件接地断开 、然后尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    好地方! 有时、错误会在您的帮助下大喊大叫、您不想听...

     +12V RTN 连接到 ADC、但当电源具有反极性时、ADC 不工作、其内部结构可能使其输入连接到 GND……

    很高兴您现在就调查了这个问题 。 非常感谢!

    此致、

    Arnaud Puret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnaud、

     由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们有一 个集成的反极性保护解决方案、即 TPS25947。 请立即查看此器件。 如果您的项目计划允许、请使用 TPS25947。