This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:TPS274160引脚 FMA

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001027/tps274160-tps274160-pin-fma

器件型号:TPS274160

尊敬的 TI 团队

是否可以获取 TPS274160的引脚 FMA 文档?
我们收到了客户的请求、要求他们了解故障模式(每个引脚短路或开路时的行为)以进行安全认证。

如果可能,请提供以下文件。
(以下文档适用于其他高侧开关产品。)
https://www.ti.com/lit/fs/sffs003/sffs003.pdf?ts=1620895233481&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我们目前没有 TPS274160的 FMA、但 我们在 https://www.ti.com/lit/fs/slvaek4a/slvaek4a.pdf?ts=1620918469005&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS4H160-Q1上确实有 TPS4H160的 FMA

    TPS4H160与 TPS274160采用不同封装、本质上是相同的器件。 请立即参阅此文档、我们的团队将为 TPS274160提供 FMA。 我们将在 FMA 文档准备好用于 TPS274160后向您进行更新。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tichi、

    感谢你的答复。


    在参考 TPS4H160的材料时、需要检查一些事项。
    1.是否可以识别 TPS274160的 EN1至 EN4引脚和 TPS4H160的 IN1至 IN4引脚是具有相同功能的端子?

    2.正确地认识到以下材料中描述的 TPS4H160的表4-1、表4-2、表4-3和表4-5的内容对于 TPS274160是相同的吗?
    (表4-4有不同的封装、所以我认为内容会改变。)
    https://www.ti.com/lit/fs/slvaek4a/slvaek4a.pdf

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    1.是的,你的理解是正确的。

    2.我想说他们应该是一样的。 我们将在月底之前提供有关 TPS274160的专用文档。  

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tichi、

    感谢你的答复。

    我知道您将能够在月底之前为 TPS274160准备一份文档。
    如果您可以进行准备、您可以离线共享、因此如果您可以共享、我会很高兴。

    此致、
    是的、奥特伊