This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:输出短路

Guru**** 2387470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002932/lm26420-q1-shorting-of-outputs

器件型号:LM26420-Q1

大家好、

LM26420-Q1具有2个电压输出。

我计划将该器件与 MPN 配合使用:"LM26420Q1XMH/NOPB"

PL 建议我是否可以短接2个输出、以满足高负载(大于2A)?

如果是、需要小心吗?

-注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    我不建议这样做、尤其是对于符合汽车标准的应用。 此配置可在标称工作条件下工作、但您将在器件标准工作条件之外工作、因此我们无法再保证数据表规格。

    特别是,我会担心可能出现的交叉规管问题。  

    我建议您根据您的电流要求直接查找电流更高的器件。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。