This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:I2C 端口有故障?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002770/ev2400-faulty-i2c-port

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

我们几个月前购买了 EV2400、用于连接到使用 SMBus 的 BMS 型号。  我们购买的第一个产品已从包装箱中取出、并已退回给经销商。  几天后我们收到了一个更换件、似乎可以正常工作。  但是、我们现在有一个使用 I2C 的不同型号 BMS。  我已经尝试将其中的多个新 BMS 连接到 EV2400。  我已经前后向我们的 BMS 供应商提出了问题、我们可以得出的唯一结论是 EV2400上的 I2C 端口出现故障。  SMBus 仍然工作正常。  我使用万用表测试了 I2C 端口上的引脚、它们在时钟上显示3.17v、但在数据引脚上仅显示0.55v、我认为应该是相同的电压。  请任何人确认。  我在 EV2400上安装了最新的0.28固件。  我已尝试重置按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    是否有从 BMS 板通过 EV2400的电流路径? 有时这会损坏 EV2400。 您使用的是 TI EVM 还是定制 PCB?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、感谢您的回复。

    我们使用的 BMS 在 PCB 上有一个 SMBus 端口。  我可以将 EV2400直接插入此端口并读取电池上的信息。  我们从同一家公司获得了另一种类型的 BMS。  这个有2个端口、但这些是 I2C (芯片是 BQ34Z100)。  我使用与其他 BMS 完全相同的方式连接 VSS、SCL 和 SDA、但使用 EV2400上的 I2C 端口、什么也没有。  我将我的接线照片发送给 BMS 公司、他们告诉我、接线都正确。

    我已经检查了来自 BMS 的 SCL 和 SDA 线路上的电压。  每条线路上的电压为3V。  从您所说的内容来看、这似乎是导致问题的原因?  很抱歉、如果我听起来有点不清晰、我还在学习!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当总线空闲时、SCL 和 SDA 上的电压大约为3V。 您可以尝试在通信期间通过示波器捕获波形、以检查是否有问题。

    此致、
    亚伯拉罕