This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:TL431BQDBZRQ1 &放大器、TL431LIBEDBZRQ1 &放大器和 TL431LIBDBZRQ1之间的比较表

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003026/tl431li-q1-comparison-table-among-tl431bqdbzrq1-tl431libedbzrq1-tl431libdbzrq1

器件型号:TL431LI-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431TL431LI

请帮助我在 TL431BQDBZRQ1、TL431LIBEDBZRQ1和 TL431LIBDBZRQ1之间共享比较表

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helena、

    请通过内部电子邮件联系我、然后点击"已解决"关闭主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helena、

     TL431LIBDBZRQ1是否是 TI 器件?  我似乎无法在 TI.com 上找到该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有列出的器件均采用 DBZ (SOT23-3)封装、并且符合汽车标准(Q1后缀);差异如下:

    TL431最大 Ika 为100mA、 TL431LI 最大 Ika 为15mA

    TL431LIBE - 0级汽车温度范围:-40至150

    我假设最后列出的器件中缺少"Q"、即  TL431LIBQDBZRQ1 -温度范围为 -40至125

    如果以上内容回答了您的所有问题、请随时关闭主题;否则、请告知我们您是否有任何后续问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helena、

    在我上周发送给您的比较表中、该表包含您正在寻找的信息。  我将通过内部电子邮件向您发送表格。  请单击"已解决"以关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 感谢您纠正我的问题。