This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630702EVM:层数和布线数

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002189/tps630702evm-number-of-layers-and-routing

器件型号:TPS630702EVM

用户指南显示了顶层布线和底层布线。  在这两层上、电感器及其过孔与该层的其余部分隔离。  由于存在过孔、我假设至少还有一层未显示、用于将电感器连接到 IC。  是否有人知道可以从何处获取此电路板的光绘文件以查看如何推荐连接?  我想在第一次尝试时立即开始实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、grunza、

       很抱歉、我还没有光绘文件、我会尽快修复

       BTW、  您对连接有哪些注意事项或顾虑、或者您只是想找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器与顶层和底层上的所有其他布线隔离、如评估板用户指南所示。  我猜有一些内层实际上会将电感器连接到 IC。  我想知道是否有任何特别的考虑。  从内层到内层的办公室范围内的各种想法被用于开关电流的 EMI 隔离、以及 IC 的热量散热。  我希望我们的设计能够第一次使用、并且由于已经设计和调试了评估板、我想了解更多有关它的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、grunza、

    您可以在随附的 PDF 中找到布局。


    e2e.ti.com/.../BMC055A_5F00_PCBlayers.PDF