This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:与 TPS54320相比

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002854/tps561208-vs-the-tps54320

器件型号:TPS561208
主题中讨论的其他器件:TPS54320

我们的终端客户要求提出问题。 它们在之前的设计中使用了 TPS54320、与 TPS561208类似、绝对输入电压比建议的最大值17伏高2-3伏。 在 TPS561208上、它们的关断电压大约为20伏。 他们声称可以将输入电压设置为30伏、而不会影响 TPS54320。 是否有不同观察结果的解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我们只承诺 TPS54320/TPS561208 的工作 电压可在17伏以下。 这是我们设计这些器件时的目标限制。  可能有几个部件可能非常强、能够承受非常高的电压、但这种情况非常罕见。 我们绝不鼓励客户使用超出其建议限制的器件。

    此致、

    丹东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过,他们要求提出这个问题,我会将你的答复发回。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我将关闭该线程。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    丹东