This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:Merroneo Vout LM2735

Guru**** 2521320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001678/lm2735-comportamiento-erroneo-vout-lm2735

器件型号:LM2735

我的 LM2735组件有问题。


升压输出没有达到我想要的输出、它要高得多。 我想他们正在烧毁组件。
我需要14V 的输出、我将测量25-30V 的电压。


该电路只需为1500uF 或3000uF 电容器充电。
然后、升压开关关闭、一旦它关闭、电容器放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.您是否已加倍检查反馈电阻器是否正确? 如果反馈电阻器不正确、您会看到不正确的 Vout。

    2.您是否遵循了 TI 推荐的布局? 布局始终对转换器性能起着重要作用。  

    需要将低 ESR 陶瓷电容器放置在靠近整流二极管阴极和 IC GND 引脚的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola、

    1.是的、 我已经验证了它们是否正确、并尝试了不同的组合。  

    R19 (K) R21 (K) 输出电压
    1020. 100 14、056

    R19 (K) R21 (K) 输出电压
    100 10. 13 805

    2.是, 最小轮距为1.3mm。  

    最接近的电容器是 EEV-FK1V152M。 是否还需要放置一个类似 C3216X5R1E106M 的器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    2.布局仍有一些改进空间。 下图显示了 TI 推荐的布局。 对于升压转换器、最关键的路径是 L1、SW 节点、整流二极管、Cout、IC GND 引脚。 这些组件、节点应放置在彼此非常靠近的位置。 输出电容器应非常靠近整流二极管阴极和 IC GND 引脚。

    FB 走线对噪声极其敏感、反馈网络必须靠近 FB 引脚放置。

    3.对。 请将  C3216X5R1E106M085AC 靠近二极管阴极和 IC GND 引脚放置。  

    另请在 E2E 上分享一些关键波形、Vout、FB、SW。 它可能有助于调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以放弃问题不是线圈型号 VLCF5020T-100M1R1-1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您提醒我、电感器还需要替换为更高饱和级别的器件。 此  VLCF5020T-100M1R1-1 Isat 为1.13A、而升压转换器开关电流限制通常为3A。