This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440AQEVM:评估板仅在关断和再次导通后以更高的输入电压启动

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60440AQEVM, LM60430, LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999150/lm60440aqevm-evalboard-only-starting-at-higher-input-voltage-after-turning-off-and-on-again

器件型号:LM60440AQEVM
主题中讨论的其他器件: LM60430LM60440

大家好、

您能否查看以下客户问题?

我已将评估板 LM60440AQEVM 焊接到3.45V 输出电压、并已将其启动、一切正常。

现在、我又开始了-几天后-它仅在16V 输入电压下启动。 当它运行时、我可以将输入电压降至4V 并保持开启状态。

我不理解这种效果。

我将 EN 连接到 Vin、EVM 上的该分压器已停止工作。

我的想法有什么错误、或者我做了什么错误? 我没有改变任何东西,它以前在运行…
由于我想在产品中使用 LM60430、因此我对该解决方案非常感兴趣!

因此、再说一次:VIN 上升-在16V 时、输出电压随之上升。 VIN 关闭- 4V 以下时、EVM 关闭。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我需要提出以下几点:

    1. 问题是否可重复? 它是否每次仅在16V+时启动?
    2. 此问题是在加载还是空载时发生?  
    3. 客户如何将 EN 连接到 VIN? 最简单的方法是短接 LM60440EVM 上的 R5 (REN1)。 J3的 PIN2和 Pin3之间的分流跳线将 EN 对 VIN 短路。  
    4. 您是否有另一个 EVM、您可以针对3.45V 进行测试和移除以观察相同的潜在故障?  

    通常、如果 EN 引脚短接至 VIN、器件将在1.23V 的使能输入上升阈值被清除后立即开启、并在施加足够的输入电压来维持3.45V 输出调节后立即开始开关。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Olaf、回答如下:

    1.是的  

    2.两者皆可  

    3.电路板上 VIN 和 EN 之间的连接  

    4、否

    谢谢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路板上没有 J3。 我在测试引脚 VIN 和 EN 之间进行了导线连接。 我可以测量 VIN @ EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    您能否提供在 EVM 上所做更改的标记原理图?  

    我不明白 为什么 LM60440器件 的3.45V 电压会有任何问题(接近3.3V 的典型应用)。  

    您能否提供 VOUT、SW 和 VIN 随 VIN 增加的示波器截图? VIN 从4V 缓慢增加时、1s/div 的时间刻度将有助于显示器件何时开始开关和调节。

    您还使用什么输入电源、它是否稳定?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、Olaf。 ´m -我下周休假。 电源是专业的 Rohde&Schwarz HMC8041。 电源´nT Matter -存在影响@无负载、电源显示6mA 输出电流。 我´m 要弗朗茨发送一个新的示波器快照,直到我回来。 但从电源显示屏上、我可以告诉您电路板将立即@ 16V 启动-之前不会划船或脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正-我有一个 R&S 8043

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,在我的项目中,我将通过电缆连接“接收”一个输入电压,并且由于我需要的第一个电压轨,一个出色的 TI-LDO :-)将产生3.3VA 的电压。 只是为了了解3.45V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是将 FB 电阻器更改为3.45V -其他没有。 之后、EVM 工作正常(@5Vin)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以排除 ESD 问题-由于我的硬件开发已运行了32年,我从未销毁过任何东西;-)我知道规则... 在我拿 PCB 之前、我基本上接触了电源插座的接地端!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    感谢您的详细回答。 EVM 应足够稳健、以免损坏、因此我不会担心处理问题。  虽然我也很惊讶这会导致您看到的问题。

    我需要在我的末尾订购一个 EVM、以测试它、但我确实认为这可能是一次性问题。  很高兴下周休假、因为无论如何获取 EVM 大约需要一周时间。  

    当 EVM 推出时(大约3-5个工作日)、我将测试并提供有关我看到的内容的反馈。 希望在2013年5月之前尽早听到我对这个论坛的反馈。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy -很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快就会回复您。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    只是想为您提供更新。 我认为,由于大流行病的情况,包裹的运输略有延误。

    我随附了 FedEx 跟踪号(787016400192)、以防您想了解 LM60440EVM 的进度。

    希望这些 EVM 能在今天结束时推出、以便我开始测试并为您提供一些反馈。

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的等待。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    很抱歉迟到了。 我度过了一周非常忙碌的时间、现在才能够测试 EVM。

    请参阅下图、了解全新 LM60440EVM 的波形图像、该 LM60440EVM 经过修改、具有~3.45-3.5V 输出、并具有测量 VOUT、VIN 和 EN 的探针。  

    EVM 上的 EN 测试点(TP3)通过跳线直接短接至 VIN 测试点(TP1)。

    我动态控制输入电压、将输入电压从2.5V 一直升高到大约18V 并再次降低、并且器件在工作电压低于16V 时不会出现任何问题。  

    我建议重新尝试使用另一个 EVM 来确认操作。   

    此致、

    Jimmy