This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMTV70EVM、Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad EK-TM4C123GXL ADS1293EVM TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL LMT70EVM

Guru**** 2508585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, EK-TM4C123GXL, LMT70EVM, BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002097/lmtv70evm-tiva-c-series-tm4c123g-launchpad-ek-tm4c123gxl-ads1293evm-tivatm-c-series-tm4c123g-launchpad-evaluation-kit-ek-tm4c123gxl-lmt70evm

主题中讨论的其他器件:ADS1293EVMEK-TM4C123GXLLMT70EVMBOOSTXL-BATPAKMKIIADS1293

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • ADS1293EVM
  • TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL
  • LMT70EVM (温度传感器)

如果您能给我一些有关模拟前端电源的信息、以及我是否可以使用可充电电池供电的信息、我会很乐意。 如果是,什么是正确的电池充电器?什么是可充电电池??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议访问 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-BATPAKMKII

    它具有可与 Launchpad (EK-TM4C123GXL)连接并 为 AFE (ADS1293EVM)供电的充电器和监测计。它提供3.3V 和5V 电压供系统使用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确,BOOSTXL-BATPAKMKII 是一个模块,它包含一个充电器和一个可充电电池,可以为我供电并以某种方式连接 EK-TM4C123GXL??

    使用上面的模块,我可以将其用作充电器,例如,我将连接到 AFE (AFE)的可充电电池,从而为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您将能够使用随附的电池从 BOOSTXL 板提供3.3V 和5V 电压。 您只需检查随附的电池是否足够大、足以满足您的需求、板载降压/升压芯片是否能够为您的整个系统提供足够的电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应、帮助以及您提供的宝贵信息。 出现任何新问题或有问题时、我会再次与您联系!!

    种类的问候...