This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064A:错误2012。 删除调试状态时遇到问题

Guru**** 2774595 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001979/ucd3138064a-error-2012-trouble-removing-debug-state

器件型号:UCD3138064A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们使用 DSLITE (Uniflash 上的 CLI 版本)将程序加载到器件。  
我们可以看到闪存操作成功。  
在闪存上、我们会收到这种错误消息。

工具:XDS110调试探针

我们如何消除此错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)尽管出现错误、程序是否仍按预期运行?

    2) 2) 2)使用 a) UniFlash GUI b) CCS 进行编程时是否会遇到相同的错误?

    3) 3)您运行的 UniFlash 是什么版本? 根据 emu 软件包版本、它看起来是较旧版本。 您可以尝试使用最新版本吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)尽管出现错误、程序是否仍按预期运行?

    -是的。 DSLITE 仍在运行、并在错误消息后记录"成功"。

    2) 2) 2)使用 a) UniFlash GUI b) CCS 进行编程时是否会遇到相同的错误?

    -使用 Uniflash 4.6.0 GUI 时、消除了相同的错误

    3) 3)您运行的 UniFlash 是什么版本? 根据 emu 软件包版本、它看起来是较旧版本。 您能否尝试使用最新版本

    现在使用 Uniflash 4.6.0。 我已经将 emupack 从8.2.0.00004更新为9.2.0.00002并尝试了。 结果:相同的错误

    尝试将 Uniflash 更新为6.3、但在运行 DSLITE 时遇到"初始化仿真器时出错"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="482514" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001979/ucd3138064a-error-2012-trouble-removing-debug-state/3704668 #3704668"]尝试将 Uniflash 更新为6.3、但在运行 DSLITE/QUERP]时遇到"初始化仿真器时出错"

    您可以尝试 UniFlash GUI 吗? 请确保其他工具已关闭、并尝试断开电缆并将其重新连接到 XDS110