This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC284DP-12和 UCC384DP-12之间的差异

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC384, UCC284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002591/difference-between-ucc284dp-12-and-ucc384dp-12

主题中讨论的其他器件:UCC384UCC284

您好!

由于器件可用性和交货周期、我正在考虑使用 UCC384DP-12而不是 UCC284DP-12。 根据我在规格表中找到的结果、我可以看到这两者之间唯一的差异是工作温度范围。 还有其他差异吗?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    是的、工作温度是唯一的差异。

      UCC384 UCC284
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出、负输出 可调节输出、固定输出、负输出
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) -3.2. -3.2.
    输入电压(最小值)(V) -15 -15
    输出电压(最大值)(V) -1.2 -1.2
    输出电压(最小值)(V) -15 -15
    固定输出选项(V) -5、-12 -5、-12
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) - -
    噪声(uVrms) 200 200
    精度(%) 2.5. 2.5.
    VDO (典型值)(mV) 250 250
    Iq (典型值)(mA) 0.2. 0.2.
    热阻 θJA (°C/W) 70 70
    最小封装面积(mm2) 19.159. 19.159.
    封装类型 SOIC

    SOIC

    此致、

    Prakash L