This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606在超过40°C 时禁用充电

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002743/bq25606-bq25606-disable-charging-when-over-40-degreec

器件型号:BQ25606

大家好、

这是 Dave Chang、我的客户发送了问题、请为我提供帮助、谢谢。

这是 BQ25606 (P.20)的数据表。

他们是否可以禁用 T3至 T5的充电? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您将无法禁用该特定温度范围的充电、所有范围均已预设。 您可以计算所需的 RT1和 RT2值以在所需温度下禁用充电、因此将 TS5点(公式中的 RTH_HOT)设置为较低温度下禁用充电。

    此致、

    Wyatt Keller