This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404中的最小和最大开关频率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002627/ucc256404-minimum-and-maximum-switching-frequency-in-ucc256404

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25600

您好!

在我的客户所需的应用中、不需要严格的电压调节。 因此、我想限制开关频率的上限、以提高轻负载下的效率。  是否可以在  UCC256404中设置与 UCC25600类似的最小和最大开关频率?

谢谢你。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi

    由于最大开关频率发生在突发模式下、因此可以使用 UCC256404设置最大开关频率。 突发模式阈值越高、最大开关频率越低。 您可以下载 UCC256404的 Excel 计算工具、以便根据计算工具设计突发模式阈值。

    关于最小开关频率、无法更改、UCC256404将最小开关频率限制为35kHz。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您、Yunsheng。

    最棒的