This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:TLC5940 LED 驱动器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001818/tlc5940-tlc5940-led-driver

器件型号:TLC5940

我需要专家的帮助。

我们将 TLC5940用于 LED 驱动器、有2个问题:
客户给我们提供了 TLC5940参考设计:TLC5940 OUTx 通过串行电阻器连接 LED。 我们遵循他们的设计。 我知道恒定电流驱动不需要 LED 的串行电阻器、因此芯片内部电路将调节电流。 该串行电阻器是否会干扰恒流驱动? 至少会导致 TLC5940热问题、因为现在 Vout=LED 正向电压+电阻压降。 它将增加 TLC5940上产生的热量。
2.客户编写软件。 当我们构建原型时、是否可以在没有软件的情况下测试电路板? 即、默认灰度亮度设置为全亮度、因此 LED 可以亮起? 如果我们可以进行测试、您是否会指导我们如何配置(上拉或下拉) BLANK/DCPRG/VPRG/XLAT 信号。 随附为我们的初步原理图(HWI 原理图、Preline.pdf)和客户示例原理图(xxxx.png)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet 可以在这种情况下为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    1.如果您不想将 LEDx 引脚中的电阻器串联、请选择合适的 VLED、以便为电流阱提供正向电压和余量电压。 如果 VLED 过小、灌电流无法提供编程电流、这将导致错误状态。 如果 VLED 变为高电平、OUTx 引脚上的电压将过多 、这将增加器件的功率和温度。

    2.未收到所附文件,是否可以再次提供?  

    这些器件太旧、参考信息和文件有限、而且器件更合适、更易于使用、您是否会考虑更换芯片?

    如果您提供有关您的应用的更多信息、我可以为您选择更合适的器件。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择此芯片是我们的客户。 另一个问题:如果没有灰度软件、上电后 LED 是否会亮起?  即、如果 EEPROM 未编程、默认灰度是否为最大亮度? 因为我们希望在将电路板发送给客户之前对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上.DSN 原理图。 如果您可以打开它、请告诉我。 谢谢。

    非常奇怪、当我按下时 已发布。 所以您会看到几篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet 可以帮助您关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    仍然无法看到文件。

    由于我没有有关 TLC5940的任何套件、因此请尝试以下操作:

    根据 TLC5940数据表中的表3、直流寄存器的默认数据为3Fh。 加电并启用器件后、将 DCPRG 设置为 H 并将 VPRG 设置为 V (VPRG)、观察 LEDx 引脚上的 LED 和波形。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫奈:

    谢谢。

    检查