This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:工程师正在索要适用于 TPS23881RTQR、TPS23882RTQR、TPS23756PWPR 的60950-1或62368-1安全文档

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002672/tps23881-the-engineer-is-asking-the-60950-1-or-62368-1-safety-document-for-tps23881rtqr-tps23882rtqr-tps23756pwpr

器件型号:TPS23881

您好、专家、

工程师正在询问 TPS23881RTQR、TPS23882RTQR、TPS23756PWPR 的安全文档。

喜欢60950-1或62368-1。

我们是否可以知道这些套接字是否都具有相应的认证。 如果 是,请与我们分享。

如果不是、请建议遵循安全  范围内的 PSE 和 PD IC 的相关规则。

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    该标准的隔离规格中提到的这些 IEC 标准是系统级测试、在终端设备级别而非 IC 级别进行测试。 您必须确保 PSE 和 PD 设计上看到的隔离组件(电源变压器、数据变压器、光电耦合器、i2c 隔离器)符合标准中所述的三种隔离强度测试之一。 对于我们的 EVM 和 TI 设计、我们通常选择这些组件来满足这些要求。 但是、我们不进行这些系统级测试和 EVM/TI 设计级测试、因为它仅是整个终端设备的一小部分、而终端设备本身具有其他隔离组件。 请再次注意、它与 IC (PSE/PD 控制器)没有直接关系。 谢谢!