This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:噪声改善和噪声阻抗

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002041/tl431-noise-improvement-and-noise-resistance

器件型号:TL431

大家好、

客户 正在使用 TL431BIPK,
对于噪声(__LW_AT__抗辐射干扰)、如何围绕 TL431BIPK?设计电路
从而提高噪声性能。

我阅读了一些关于为此器件添加旁路电容器的文章、对于10uF 和0.1uF、是否可以?
您是否有一个电路来显示应在何处添加旁路电容器?
您可以告诉我该电路吗?
顺便说一下、您还有其他建议吗?

谢谢。