This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:如果使用 PG 型号、I2C 地址和启动时的默认输出电压是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002580/tps62869-if-using-pg-variant-what-will-be-the-i2c-address-and-the-default-output-voltage-upon-start-up

器件型号:TPS62869
主题中讨论的其他器件:TPS62867

大家好、

 不清楚 I2C 地址和启动时的默认输出电压是多少。 我认为图8.5仍然保留吗?

我遇到的问题是 PG 是上拉电阻、我认为在这种情况下不能使用 R2D 内部电流源。

ADC 是否只是读取上拉电阻产生的电压并且禁用 R2D?  

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS62869xC 器件尚未在网络上进行采样、因此未更新 D/S 的详细信息。  如果您对启动电压或 I2C 地址有要求、可以给我发送电子邮件吗?

    在 C 版本中、您会得到 PG 输出、而不是 VSET 或 VID 函数。

    我们还发布了一个具有 PG 引脚和不具有 I2C 的类似器件。  TPS62867是否适合您?

    Chris