This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:编程闪存与数据闪存

Guru**** 2814135 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002446/ucd9090a-programming-to-programflash-vs-dataflash

器件型号:UCD9090A

当使用 FusionDigitalPowerDesigner 只写入 UCD9090A 的初始设置时、是否只需要对 DataFlash 执行写操作?

那么、ProgramFlash 是指在运行/运行时器件使用的实际程序的存储器、对吧?

映像是、写入 ProgramFlash 的程序读取 DataFlash 中存储的设置并进行相应的操作。 这种理解是否正确?

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    客户只需要对数据闪存进行编程、客户不应对闪存进行编程。

    导出文件时、请仅选择数据闪存。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    谢谢。 我可以了解更多详细信息吗? 我是该器件的初学者...

    数据闪存和程序闪存的工作原理是什么?

    我将查看 DS 中的第7.5节...还有其他相关文献吗?

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    程序闪存用于存储 TI 在制造过程中加载的固件。 客户不得触摸。

    保留数据闪存、供客户加载他们自己由 TI Fusion GUI 生成的配置。

    固件在初始化期间加载配置、以便器件可以根据客户配置的内容对电源进行监控/定序。

    此致

    Yihe