This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22:RSP 和 RSN 引脚之间并联的 TPS548D22电容器问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002671/tps548d22-tps548d22-question-for-tps548d22-capacitor-in-parallel-between-the-rsp-and-rsn-pins

器件型号:TPS548D22

大家好、

在 TPS548D22中、我们建议在原理图检查清单中在 RSP 和 RSN 引脚之间并联一个1nF 电容器。

该电容器的功能是什么? 对其放置是否有任何要求或建议? 我的客户使用远程反馈。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们建议在 RSP 和 RSN 引脚之间使用1nF 电容器。 应将其尽可能靠近 IC 上的引脚放置。 该电容器用于滤除 RSP 和 RSN 线路上的噪声、以提供尽可能好的调节。

    此致、

    Alec Biesterfeld