This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:深度睡眠模式唤醒

Guru**** 2554480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002518/bq76942-deepsleep-mode-wake-up

器件型号:BQ76942

您好、Matt、

如果我将芯片设置为深度睡眠模式、充电操作将使 LD 成为上升钳位、并使芯片进入正常模式、对吧?

是否有任何信号指示此模式传输(深度睡眠->正常)? 我需要一个信号来告诉 MCU 芯片已进入正常模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、没错。 在深度睡眠模式中、可以禁用 LDO (也可以将其设置为保持开启状态)。 向 MCU 发送信号的一个想法-也许您可以设置默认警报屏蔽寄存器中的[WAKE]位并配置警报引脚。 在发送命令以进入深度睡眠模式之前,请发送 SLEEP_DISABLE()命令。 然后、当器件退出深度睡眠模式时、它将转换到正常模式、并且警报引脚将变为高电平。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    因此、无论是睡眠模式还是深度睡眠模式都将触发唤醒警报位、对吧?  

    在深度睡眠模式下、如果我为电池充电、LD 唤醒芯片、芯片是否会开始驱动 CHG FET 和 DSG FET? 还是由于 RAM 设置而导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    顺便说一下、当我设置深度睡眠进入 CMD 时、将测量由于最后一次测量警报或深度睡眠进入指示而导致的警报上升吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果从深度睡眠模式转换到睡眠模式、则退出深度睡眠模式不会导致 WAKE ALARM 位触发。 这就是为什么我建议  在进入 DeepSleep 之前发送 sleep_disable()命令的想法。  

    该器件将启用 CHG/DSG FET、但存在一些延迟时间。 TRM 说:"当器件退出深度睡眠模式时、它首先完成一个完整的测量环路、并评估与启用的保护相关的条件、以确保条件可接受以继续进入正常模式。 这可能需要≈250ms 加上测量环路完成的时间。"

    在深度睡眠模式下、RAM 设置保持不变、因此如果在进入深度睡眠模式之前启用 CHG/DSG、则应在退出后启用它们。  

    此致、

    Matt