This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:TLV702-Q1的引脚压降替代产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1, TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002043/tlv733p-q1-pin-drop-replacement-for-tlv702-q1

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV702-Q1

尊敬的 TI 团队:

目前、我 在设计中使用 TLV733PQDRVRQ1 (WSON 封装)、工作输入电压为4.5V、Iout=0.2Amath。

我想采用 TLV733P-Q1  SOT-23封装、因为我在 TLV702-Q1中具有引脚压降替代优势。

我计算了热性能、结果表明情况良好。  

如果您预见到任何其他功能性能差异、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是两个器件规格的比较、您可以看到 TLV702-Q1非常适合这种情况。

    我查看了原理图、在当前原理图中看不到任何有关 TLV702-Q1替代 TLV733-Q1的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复...